This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:输入引脚高/低阈值电压

Guru**** 2902540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1580643/msp430fr2476-input-pin-high-low-threshold-voltages

器件型号:MSP430FR2476


您好、

我使用的是 MSP430FR2476 微控制器。 在我的应用中、我使用其中一个 GPIO 引脚来检测电路的某个部分是否通电。

但是、由于我使用的 LDO 稳压器的输出端有一个分压器、因此该输入引脚的电压略低于实际电源电压。

因此、我需要知道 输入阈值电压 (V_IH 和 V_IL)-换句话说、是引脚被识别为“高“或“低“的电压电平。

此外、我想知道这些阈值水平是什么时候达到的 VCC = 3.0V VCC = 3.3V

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否阅读过器件数据表? 特别是第  8.12.4 节“数字 I/O “。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Burak、

    正如 David 提到的、数据表提供了以下信息:

    此致、

    Owen