This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP430FR6047 高流速误差

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1580624/msp430fr6047-msp430fr6047-high-flow-rate-errors

器件型号:MSP430FR6047


您好:

最近、我们使用 MSP430FR6047 EVM 和 USS 设计中心的定制管道运行了一些高流速测试。  高达约 500GPM 时、我们可以看到流速的测量稳定且准确。  但是、在 500GPM 以上、我们会在流速测量中看到一些噪声、一些负 dTOF 值和几条错误消息。   

随附了配置参数、波形和错误消息的屏幕截图。  我们的要求是测量高达 1000 GPM 的流量。  如果能就造成这种行为的原因提出任何建议、将是非常感谢的。