This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F247:MSP430F247 主存储器中的数据丢失或篡改

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1581851/msp430f247-loss-or-tampering-of-data-in-the-main-memory-of-msp430f247

器件型号:MSP430F247


我们是一家专注于数字压力计的公司。 我们使用 MSP430F247 微控制器制造数字压力计。 其中一些压力表在客户现场使用一段时间后停止工作。 回到公司、我们发现 MSP430F247 的闪存数据。 发现主存储器数据丢失、然后进行修改。 此外、修改的地点没有固定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abby:
    请联系并将其发送给您当地的 FAE 以获得进一步支持。

    此致、

    Diego Abad