This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:使用 CCS 20.3 创建空工程

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1575474/msp-exp430f5529lp-create-an-empty-project-with-ccs-20-3

器件型号:MSP-EXP430F5529LP
主题: MSP430WARE 中讨论的其他部件

工具/软件:

大家好。

 我想为 MSP-EXP430F5529LP 或 MSP4305529 创建一个空工程(无 grlib、无 driverlib,无任何其他库)、我不介意。

在 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_faqs.html#how-do-i-create-a-new-project-from-scratch 中 、我可以阅读“无法从“零开始“创建新工程。 用户需要从导入现有示例 工程向导  “

还说明可以使用命令行创建一个空工程。 如果您知道 CCS 的安装位置以及工作区的路径很简单、它就可以正常工作。 但当在国外实验室教学时,这并不总是正确的。

 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1464343/msp430fr6989-there-is-not-empty-project-option?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=empty%2525252520project#中找到

建议使用 Blink led 作为起点。 这是一个好主意、但遗憾的是、 MSP4305529 没有闪烁的 LED。

 https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1475504/codecomposer-can-t-create-empty-projects-with-ccs-20-0-2-5/5717740?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=empty%25252520project#中找到

CCS 20.1 或 20.2 上将提供有关空工程或空白工程的一些讨论、但 CCS 20.3 中仍不提供该讨论

我在论坛中发现的最后两个选项是返回到 CCS 12.8、或交付和导入一个空工程。  

有些身体有其他选择?

我想向 TI 提出两个问题:

CCS 20.x 是否允许为任何微控制器创建空工程?

是否可以将工程添加到示例列表并在向导中显示?

非常感谢您的帮助。

Tony、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    1. 打开 CCS 时有“Getting Started“页面。
    2. 点击 Browse Software And Examples、这将打开一个新窗口、可找到我们的 TI Resource Explorer
    3. 搜索您要获取示例的器件、导航至 MSP430 Microcontrollers -> Embedded Software -> MSP430Ware -> Devices -> Your device -> Peripheral examples -> register level
    4. 导入末尾有 1.c 的示例
    5. 该工程现在将显示在您的 Code Composer Studio 中

    您希望导入一个示例、因为它会默认添加所有适当的头文件和链接器文件。 否则、默认情况下、您会卡住生成所有寄存器映射、不值得自己做。

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Luke。

    这是我需要的。

    此致、

    Tony。