This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:通过 VID 共享程序获取 VID 和 PID

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1569637/msp430f5659-obtaining-vid-and-pid-through-vid-sharing-program

器件型号: MSP430F5659

工具/软件:

你好。 我正在开发一个使用 MSP430F5659 微控制器的工程。 我计划使用 USB 接口进行现场固件更新、因此最终需要从 TI 申请 VID 共享许可证。 TI 的 SLAA457B 提到了 VID 共享程序并为其提供了链接、但链路不再有效。 所以,我想知道该程序是否仍然存在。 我找到了一个应用程序与 电子邮件地址 vidpid@list.ti.com 这里: 应用程序的副许可证到 Texas Instruments 公司 ,但我不知道这个应用程序是否仍然有效。  几天前、我还尝试向该地址发送一封电子邮件、要求提供有关该计划的其他信息、但到目前为止、我没有收到任何回复。 我还在论坛上找到了一篇关于该计划 的相对较新的文章:MSP430F5529:用于 MSP430F5529 商业部署的 MSP/PID 许可和 WHQL 驱动程序支持- VID 低功耗微控制器论坛 — MSP 低功耗微控制器 — TI E2E 支持论坛。 这篇文章说,该计划仍在进行中,但没有提供有关如何申请它的信息。 所以,我有 3 个问题:

1. VID 共享程序是否仍然存在?

2.如何申请?   TI 是否仍在监视 vidpid@list.ti 以查看传入的应用程序?

3.我能否将 TI 示例中使用的默认 PID 0x200 用于我的工程、还是还需要申请自定义 PID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    应用链接现在无效、我需要在内部检查什么是手动应用流程。  

    您能否提供您的项目信息? 如果它不适合公开显示,你也可以给我发送一封电子邮件,我可以私下给你我的电子邮件地址.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 。 该项目是一个 商业洗衣设备的控制板(批量生产)。 我不打算使用 USB 端口进行现场固件更新。 固件更新将使用基于在 PC 上运行的 python MSP430 工具的 python 应用程序完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pengfei。 如果您能找到有关 VID 申请流程的任何信息、我只想跟进一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pengfei、

    我知道获取 VID 和 PID 的子许可证的过程,我也有类似的应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Prabhu。 我的销售代表说该计划已停止。