This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6720:闪存错误

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1583253/msp430f6720-flash-memory-error

部件号: MSP430F6720

尊敬的专家:

我们将在工业控制系统中使用的器件中使用 MSP430F6720 处理器。 我们在存储设备参数的信息存储器中遇到数据丢失的情况、原因是我们无法精确定位。 我们使用以下代码作为闪存的写入例程。 对于解决此问题、您有什么建议吗?

void Write()
{
	WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD+WDTTMSEL;
	int *Flash_ptr=(int *) 0x1800; // Flash pointer
	unsigned int i;

	FCTL3 = FWKEY;                            // Clear Lock bit
	FCTL1 = FWKEY + ERASE;                    // Set Erase bit
	*Flash_ptr = 0;                           // Dummy write to erase Flash segment

	FCTL1 = FWKEY + WRT;                      // Set WRT bit for write operation

	for (i=1; i<MenuSon; i++)
	{
	  *Flash_ptr++ = *(Menu[i].Address);                   // Write value to flash
	}

	FCTL1 = FWKEY;                            // Clear WRT bit
	FCTL3 = FWKEY + LOCK;                     // Set LOCK bit

	WDTCTL=WDT_ADLY_1000;
}

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Marvin:  

    我们在存储设备参数的信息存储器中遇到数据丢失

    我想知道这是什么类型的数据丢失,例如它是发生在一个固定的位置还是任意的数据位置。

    此外、不确定从 1 开始是否是有意的、如果不是、将导致 Menu[0].Address 值丢失。

     

    此致、
    彼得