This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:数字滤波加上滚动平均值

Guru**** 2921960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1580082/msp430fr6047-digital-filtering-plus-rolling-average

器件型号: MSP430FR6047

我正在寻找我正在研究的关于如何为水表设计数字滤波器的意见。 原始数据本身就有噪声、这是预期的、但我不知道将滤波器放在哪里。  在 USS 库的演示代码中、可从 VFR 变量“&algResults.volumeFlowRate"读取“读取数据的循环每 1 秒读取一次、每次飞行时间计算都需要一段时间(毫秒)。 根据我对该算法的理解、我不确定在我希望按(250ms - 500ms 之间)筛选数据以创建纯色滤波器的时间周期内、可以收集到足够的数据点。 在“&algResults.volumeFlowRate"变量“变量外部、是否有另一个变量/位置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨  、Cash Hao11、

    我有兴趣获得您对这个问题的意见、并了解您是否可以向我指出您看到的任何解决方案或您推荐的解决方案。

    请告诉我您对如何处理此问题有何想法?  

    谢谢、

    Toby