This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:波动性证书

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1582724/msp430fr2355-certificate-of-volatility

器件型号: MSP430FR2355

尊敬的团队:

您能否提供 MSP430FR2355 的波动性证书?

谢谢、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    让我与团队一起探讨这种做法的可行性。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我与团队进行了交谈、似乎我们过去没有将此作为一个单独的文档。 我们可以根据器件提供此信息、但大多数此类信息应能在器件特定的数据表中找到。

    为什么该客户需要此功能? 是否有他们想要知道的特定内容

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    我可以从数据表中获取已发布的信息、但我想确保芯片上没有从信息保证的角度使用其他未发布的易失性或非易失性存储器。  

    谢谢、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    我需要进一步研究这一点、并在我得到答案后立即回复您。

    此致、

    Owen