This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:低功耗

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63900, TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1583798/tps63000-low-power

器件型号: TPS63000
主题中讨论的其他器件: TPS63900

 我正在从事一个低功耗工程、一位朋友最近推荐了随附的原理图。 我之所以担心、是因为该产品会暴露在重型 EMC 环境中(类似于铁路条件)。 根据我阅读的文档、高阻值电阻器(例如 1M Ω)可能容易受到 EMC 引起的问题的影响。您能否查看原理图并告诉我、它们在此类环境中是否可接受? 具体来说:当前设计是否存在 EMC 风险(例如由于使用 1M 电阻器)?如果存在问题、修订后的设计是否足以消除这些 EMC 问题、或者您是否预计需要进行重大更改?如果您认为有必要进行任何建议或更改、我将不胜感激。 我附上了原理图以供您审查。提前感谢您的帮助。

 

1.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 xxx:

    原理图太小了、您能重新附加一个清晰的版本吗?

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 xxx:

    我认为您检查的器件是 TPS63900、而不是 TPS63000。

    无需将一个 1MΩ Ω 电阻器与 EN 和 SEL 串联。 实际上  、EN 和 SEL 可以直接连接到 VIN。

    此致

    Lei