This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5989:在–20 摄氏度温度环境下读取 ADC

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1584705/msp430fr5989-adc-reads-in--20-celsius-temperature-environment

器件型号: MSP430FR5989

您好专家、

我们正在测试使用的硬件板 MSP430FR5989 、并且我们遇到了与低温下的 ADC 读数相关的问题。

更大 “通道重复序列“ 模式、所有 12 个 ADC 通道都被正确地向下读取到周围 –15°C 。 但是、在中 冷重启测试 在–15°C 以下、的读数 前 2–3 个通道 不会损坏或不稳定、而其余通道继续正常工作。

有趣的是、当我们将系统恢复到正常温度条件时、损坏的通道仍然存在故障、其读数保持不正确。 但如果我们执行另一项检查 冷重启 此时、读数恢复正常。

我们还在中观察到 –20°C 、从进行切换 “通道重复序列“ 模式、在中单独读取 12 个通道中的每一个通道 “单通道“ 模式也会恢复正确的行为。

导致此问题的可能原因是什么?

此致、

Ahmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    引脚上是否存在串扰? 您是否能够对引脚本身进行示波以验证输入信号是否正确并且没有任何额外噪声。 ADC 输入之间的采样时间是否不同?