This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE221:MCU ADC 通过 UART 进行读写

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430AFE221, MSP430AFE223, MSP430AFE222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1585791/msp430afe221-mcu-adc-read-write-through-uart

部件号: MSP430AFE221
主题中讨论的其他器件: MSP430AFE223MSP430AFE222

您好团队:

我正在使用 MSP430 微控制器、希望使用 ADC 读取模拟输入电压、并通过 UART 发送相应的电压值、以便在串行终端上进行调试。 您能否确认 MSP430 是否支持该功能?如果支持、如何进行测试?  

此致、
阿什丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashritha、

    这可以使用 EVM 实现:

    我建议查看器件的 SDK 示例和文档。 对于 MSP430AFE221、有一个 通过 UART 回显接收到的字符的示例。 您可以参考 此示例满足您的需求。  

    MSP430AFE222 和 MSP430AFE223 具有 使用 SD24 的示例。 您可以参考 MSP430AFE223 的示例、但可能需要验证和调整代码以与 MSP430AFE221 配合使用。 我会将这些示例视为起点。

    此致、

    Owen