This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:激活 EVM430-FR6043 中的软件带通滤波器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1583130/evm430-fr6043-activation-of-software-band-pass-filter-in-evm430-fr6043

器件型号: EVM430-FR6043

您好:

 

我尝试使用 USS_userConfig.h 中的单个带通滤波器将 EVM430FR6043 上超声波换能器的信号从大约 1、5MHz 滤除为 2、6MHz。 为此、我计算了滤波器系数、并将其输入到 USS_userconfig.h 中的 USS_SW_LIB_APP_FILTER_COEFFICIES 定义中 此外、我还设置:

 

#if (USS_ALG_FILT_IS_FILTER_ENABLED == TRUE)
#define USS_ALG_FILT_OPTIONS                       4.
#endif

 

 

#define USS_ALG_FILT_IS_FILTER_ENABLED         对

 

我可以进行编译和刷写、但在 USS 中心上看不到 ADC 捕获有任何变化、即使我使用已经实现的滤波器(例如 USS_ALG_FILT_Option 3)也是如此。 我是否必须在代码中的其他位置激活此过滤器? 或者信号是否仅针对 ToF 的计算进行滤波、我看不到它?

背景:我想说、相关性使用滤波信号进行 dTOF 计算。 我想在 USS 中心绘制滤波信号。 如果在 ADC-CAPTURE 中看不到、可以在 USS 中心的调试图中看到。

 

我会感谢所有的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还需要添加、我使用了 MSP430FR6043EVM_USS_MSP430FR6043 Water_Demo。  是否有人建议回答我的问题?