This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5437A:请求支持–对器件故障的调查(标记:38ALT4TG4)

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1578238/msp430f5437a-request-for-support-investigation-on-device-failures-marking-38alt4tg4

器件型号: MSP430F5437A

您好:

我叫 Adriana Baciu 、的质量工程师 Stryker

多年来、我们一直使用此器件型号、未出现任何问题。 但是、我们现在看到了 高故障率 与特定批次关联、由标识 元件标记“38ALT4TG4"。“。

包含来自此生产日期代码的器件的板 编程后读取闪存时失败。 该错误发生在读回验证步骤中、有时闪存会正确读回、有时则无法读取。 此外、我们经常观察到 多次复位 编程后或在最终产品老化期间。

一些受影响的设备已经存在 已退回 TI 进行调查(参考编号 428943) 由我们的 EMS 提供商提供、 Omega EMS 。 Omega 建议我们开一个新的案件继续调查,因为目前的结果没有定论。

我们获悉、这个问题可能与 A 有关 不同的裸片版本(修订版 H) 然而,我们不同意,因为我们已经使用了修订版 H 很长一段时间,并且只看到其中的失败 特定的生产日期代码 。 某些带有此标记的电路板通过测试、而其他电路板则失败。

请协助进行中的调查并就提供建议 后续步骤

谢谢您、
Adriana Baciu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adriana、您应该能够将此提交给您当地的现场联系人、他们可以与我们的团队一起发起调查、我们可以从那里进行故障分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谁是我的本地现场联系人? 您能否向我提供姓名和电子邮件联系人? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会让他们直接与您联系、只是发出了支持请求。