This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67691A:MSP430F67691A 问题–器件在长期运行后停止工作

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67691A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1584000/msp430f67691a-issue-with-msp430f67691a-device-stops-working-after-long-term-operation

器件型号: MSP430F67691A

尊敬的 TI 支持团队:

我正在我们的一款产品中使用 MSP430F67691A 微控制器。 我们正面临这一领域的一个问题、希望您给予指导。

问题发生如下:

该设备正常运行数周(大约一个月)。

设备突然关闭、无法重新启动。

即使在下电上电后、MCU 也不会运行应用程序代码。

但是、一旦我们使用调试器对 MSP430F67691A 进行重新编程、器件就会再次开始正常工作。

我们已经检查了固件和硬件、但仍无法确定根本原因。  

您能在以下方面为我们提供帮助吗?

诊断 MSP430F67691A 上意外关断或启动故障的建议方法。

有关如何正确读取和解释此器件系列的复位原因寄存器的详细信息。

任何已知问题均与长期稳定性、欠压条件、FRAM/闪存写入或引导加载程序行为相关。

确保可靠上电、欠压保护以及防止此 MCU 上存储器损坏的优秀实践。

关于在运行时记录复位原因或检测异常复位的建议。

提前感谢您的支持。 我们期待着您的指导来解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您联系我们! 这是发生在多个 IC 上、还是仅发生在单个 IC 上? 器件的工作条件是什么(即任何电源中断或变化,任何可能导致奇数行为的外部信号等)。 我认为这不是代码问题、因为您说您可以成功运行程序。

    这里的终端应用是什么? 在计量应用中、EM 辐射强可能会导致器件存储器损坏、或 干扰器件内的电源线/信号线、从而导致电压波动或“噪声尖峰“。 这些中断可能会导致 CPU 错误地执行指令或触发闪存中意外的写入/擦除操作、从而导致数据损坏。