This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:编程 2~3 μ s 后闪存数据丢失

Guru**** 2926990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1570359/msp430fr5969-flash-data-lost-after-2-3-hours-programmed

器件型号: MSP430FR5969

工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在评估 MSP430FR5969IRGZ、他们发现 38 个样片中的 1 个在 2~3 小时后对代码进行编程后无法正常运行。  

他们尝试将程序重新写入器件、但出现了相同的现象。

他们在将代码编程到器件后没有任何操作。

您是否知道为什么会发生这种情况、并建议进行故障排除?

此致、

Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 FRAM 是可轻松写入的、因此与闪存不同、最有可能的原因是代码中存在错误。

    您是否为代码占用的区域启用了 MPU 写保护?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的支持。

    我们以前在这台设备上是否有类似的问题?

    客户想知道我们是否有此问题的任何记录、以及可能的原因是什么。

    此致、

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenley:
    我想我还记得曾经遇到过这样的问题。 发生这种情况的一些原因是器件损坏或温度超过器件可以支持的规格(FRAM 本身对温度敏感)。 客户是否实施了 David 提到的解决方案?  

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenley:
    对此问题有任何更新?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego  

    感谢您的确认

    客户坚持我们要对设备进行根本原因分析、但我们拒绝了。
    他们询问了任何具体的过去故障导致设备返回与否,在我们检查系统后,我们找不到一个.  
    现在客户没有反馈。

    此致、

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenley:
    感谢您告诉我。 如果客户需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    Diego Abad