This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791:嵌入式处理程序中的 EMDC 通信协议

Guru**** 2921750 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67791, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1586009/msp430f67791-emdc-communication-protocol-in-embedded-procesor

部件号: MSP430F67791
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

下午好、

我正在使用使用使用 MSP430F67791 微控制器的 EVM430-F6779 评估板。 根据 Energy Measurement Design Center (EMDC) 用户指南中的示例代码 EVM430-F6779_CT_3V_3C_60Hz.txt 使用 MSP-FET 编程到 EVM 中。 之后、电路板通过 HID 桥与 PC 通信、并在 EMDC GUI 中显示测量结果。

我想做的是以不同的方式(例如通过 UART/GUI-232)从 RS 接收原始样本、而不依赖 EMDC GUI。 本指南介绍了通过在该处理器上实现 EMDC 协议、可使用嵌入式系统进行此通信。

我想使用 Raspberry Pi 3 来实现这一目的、但我不确定如何继续:

  1. 是否有可以在 Raspberry Pi / Linux 主机上使用的 EMDC 通信协议(C、Python 等)的现有实现或库?

  2. 或者、我是否希望我必须仅根据文档从头开始实施 EMDC 协议? 如果是、是否有任何更详细的协议规范、应用手册或示例代码?

  3. 或者、是否有建议的方法可以直接从 MSP430F67791 访问原始 ADC 样本或计算的计量结果(例如,通过 UART)、而无需通过完整的 EMDC 协议?

请提供任何指导、示例或参考。

谢谢!