This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:EZ FET lite — 错误:无法设置器件 Vcc

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528, MSP430FR6047, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1581669/msp430f5528-ez-fet-lite---error-could-not-set-device-vcc

器件型号: MSP430F5528
Thread 中讨论的其他器件: MSP430FR6047MSP-FET、MSP-FLASHER

您好:

eZ-FET Lite Schematic.pdf 

我最近将 EZ FET Lite 设计整合到定制程序和测试装置中。 该设计基于连接到这篇文章的 eZ-FET Lite 原理图。

我已经使用 EZ FET 发布包中包含的 BSL 文件 EZFET_LITE_REV1_1_BSL_1_1 和 FW EZFET_LITE_REV1_FW_3_3_0_6 对 MSP430f5528 进行了编程。  

我可以使用 MSP Flasher 成功对 MSP430f5528 进行编程、然后可以看到绿色 LED 亮起。 我可以将其作为 USB 设备进行检测:

 

image.png

 

但是、当我尝试使用 MSP430f5528 刷写 MSP430FR6047 时出现错误:

image.png

我的 EZfet 编程器原理图如下所示:

Ezfet_Programmer.pdf 

我将 JTAG_Reset 和 JTAG_Test(SWB 引脚)以及 UART TX 和 Rx 连接到我的目标 PCB。 目标 PCB 使用 3V3 从外部供电、3V3 提供给目标检测引脚(分压至 1.65V)EZFET_AVCCOUT2ADC。

我可以通过使用相同连接器将外部 MSP-FET 编程器连接到此定制 PCB、从而对目标 MSP430fr6047 MCU 进行编程。

任何人都能告诉你问题可能是什么吗?

感谢您提供任何帮助。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    您是否检查过以下具有相同错误的线程? 希望您能通过下面的主题了解一些信息。

    MSP430F5528:EZ FET Lite 抛出出口:44 无法设置器件 Vcc 错误

    CCS/MSP-EXP430FR2433:MSPFlasher 显示退出:44 错误:无法设置器件 Vcc

    MSP430F1132:在 MSP430F5659 1.3.8 上使用 MSPFlasher 无法设置器件 VCC 退出 44

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    很遗憾、您发布的线程对我没有帮助。 在 SBW 通信开始之前、看起来器件正在故障。 从 MSPS 文档来看、似乎我们在 MSP430_GetExtVoltage () 处失败。 从之前的线程来看、似乎“Could not set VCC“是 COM 端口出现的问题、该端口在旧版本的 CCS 中已修复、或者它与为目标板供电有关。 我已将目标板连接到外部电源、还尝试将其连接到与 EZ FET Lite 相同的电源。

    如有任何其他建议、将不胜感激。 我们是否可以使用与 MSP430FR6047 不兼容的旧固件?

    谢谢

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我记得没错、这与下载到 eZ-FET (5528) 主器件中的未完成固件有关。 在刷写之前(使用另一个 FET 和 MSP-FLASHER)解锁目标上的 BSL 保护并使用验证选项。 附件应正常。 工作器件 gregdavill.com/.../

    MSP430Flasher -j slow -u -b -e erase_all -w EZFET_LITE_Rev1_1_FW_3_3_0_6_and_BSL_1_1.txt -v -z [MSP430] VCC

    e2e.ti.com/.../5734.EZFET_5F00_LITE_5F00_Rev1_5F00_1_5F00_FW_5F00_3_5F00_3_5F00_0_5F00_6_5F00_and_5F00_BSL_5F00_1_5F00_1.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的支持、它解决了我的问题。 更新 FET 固件后、MSP430 闪存器会提示我再次更新固件、更新后、我可以对目标板进行编程。

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    因此、我已经尝试对器件进行下电上电、因为 MSPFlasher 会提示我更新固件、现在 FET 不会重新启动。 它似乎尝试复位、因为我可以在 RESET 引脚上看到 1.9V(根据设计原理图,它通过 47k 电阻器上拉至 3V3)。 有什么想法吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好、

    我仔细检查了、连接了错误的测试点。 复位实际上为 3V3。 但是、编程器未开启。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    有人有机会看看我的问题吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zrno

    就来跟进一下这个问题。 您是否知道为什么 USB 在您发送更新后能够正常工作、然后在 mspflasher 提示固件更新后、USB 将正常工作、我可以对目标板进行编程、但当我通过移除 USB 电缆重启器件时、USB 完全停止工作?

    感谢您提供任何帮助。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zrno:

    等于在器件下电上电后如果我提供硬复位(将 RESET 拉至 GND)、USB 将枚举并且我可以对目标进行编程。 有没有解决这个问题,所以我不必每次硬重置模块?

    谢谢