This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:MDIO 仿真

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1581876/mspm0g1507-mdio-emulate

部件号: MSPM0G1507

尊敬的专家:

是否有任何有关使用 SPI 或类似接口实现 MDIO(目标端)的示例项目或应用手册?

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 O.H:

    您能否阐明一下是否需要 MDIO 目标示例(MDC 信号不由其生成)或 MDIO 控制器示例(生成 MDC 信号)?

    在我看来、MDIO 用于控制和配置以太网 PHY 芯片、因此通常需要在 MCU 端进行 MDIO 控制器演示(通过 SPI 或 GPIO 实现)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢鹏飞

    感谢您的答复。

    目前、客户正在考虑使用 MSPM0、但他们尚未决定选择哪一种。  因为将来可能需要连接它、所以它们的目的是检查当前信息。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 O.H:

    您能否再次检查是否需要 MDIO“控制器“或是否需要“目标“?

    目前、我们在内部有一个基于 GPIO+延迟的 MDIO 控制器演示。 但目前没有目标演示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢鹏飞

    我明白了。 请稍候、我正在检查。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢鹏飞

    [报价 userid=“602976" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1581876/mspm0g1507-mdio-emulate/6103782

    您能否再次检查是否需要 MDIO“控制器“或是否需要“目标“?

    目前、我们在内部有一个基于 GPIO+延迟的 MDIO 控制器演示。 但目前没有目标演示。

    [/报价]

    我们的客户需要的是“目标“。 我们期待将其添加到 SDK 中。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 O.H:

    抱歉、我们只有一个 MDIO“控制器“演示、它将生成 MDC 时钟信号以控制另一个 PHY 芯片(目标)。

    实际上、我也很好奇为什么需要 M0 侧的目标? 因为目标通常应该是由 MDIO 控制器控制和监控的 PHY 器件、但如您所知、MSPM0 不是 PHY。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢鹏飞:

    我们收到了客户的以下反馈。

    他们正在考虑 制作 包含 MSPM0 的通信模块、该模块可能包括 PHY。 该模块本身可能需要一个 MDIO 接口(目标)作为用户接口、因此我们进行了此查询。 他们可能不会向用户提供对 PHY 芯片寄存器的直接访问、但如果需要、可能需要 MDIO 控制器。 如果您能在控制器端分享演示、我们将不胜感激。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 O.H:

    我懂了。 您可以联系您当地的 TI 支持团队(FAE 或销售部门)、向我发送电子邮件、我可以通过电子邮件分享 MDIO 演示。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢鹏飞

    我懂了。  我会尝试联系他们。

    此致、
    正常