This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:用于流量测量的 ADC 捕获

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1587841/evm430-fr6047-adc-capture-for-flow-measurement

器件型号: EVM430-FR6047

我正在使用 Evm430 FR 6047 通过 GUI 进行水位测量、其中 Audiowell 2.1MHz 换能器将其连接到 J8 端口的 CH0 和 CH1 通道。 我在 GUI 中使用的频率为 2.1Mhz、但我没有获得正确的 ADC 信号。您能分享此传感器的参数和高级参数以获得正确的 ADC 信号吗?