This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736A:0E 对 AUXVCC1 和 AUXVCC2 的 GND 有何意义?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1588741/msp430f6736a-what-is-the-significance-of-0e-to-gnd-of-auxvcc1-and-auxvcc2

器件型号: MSP430F6736A

尊敬的 TI 团队

我们在 EVSE 设计中使用 MSP430F6736AIPN UC。 在此设计中、我们只有一个 3.3VDC 电源用于 UC 运行。 因此、我们想弄清我们是否需要保持 R3、R4 (0E) 短接至 GND、因为我们没有任何其他电源。
已附上原理图的图像以供参考。

image.png