This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR50431:模拟干扰中的问题

Guru**** 2924000 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR50431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1588341/msp430fr50431-issues-in-the-analog-interfac

器件型号: MSP430FR50431

我们正在使用该组件 MSP430FR50431IPM 指定 使用超声波感应的流量计
我们遇到了一些问题、主要是在中、我们的电路板有很大一部分发生损坏 MSP430FR50431 超声波器件和传感器之间的模拟接口
在运行或组装可用电路板期间、我们会遇到以下问题:

  1. 就会收到器件报告 错误代码 122 、通常表示有效的结果、没有算法错误、即使在超声时也是如此 传感器没有 已连接—而不是全功能板上的代码 126。
  2. 当 I²C 接口(在我们的示例中用作控制接口)正常工作时、器件无法检测到管道中的水流。
  3. 该器件不工作、无法编程。

在所有这些情况下、 更换 MSP430 设备可解决此问题

我们的电路板由电池供电、不能接地。
我担心器件对敏感 ESD 目前我们有 超声波传感器接口没有保护
我们的设计基于您的 EVM。

  • 是否建议向超声波传感器接口添加保护组件?
  • 根据您的经验、哪些类型的保护是合适的?
  • 以下超声波接口引脚上允许的最大电容是多少: CH0_IN、CH0_OUT、CH1_IN、CH1_OUT

    也许您对导致问题的原因有另一个想法?

    这是该器件的电气原理图。 超声波传感器直接连接到引脚: CH0_IN、CH0_OUT、CH1_IN、CH1_OUT

非常感谢您提供及时的反馈。
Avraham

image.png