This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:IPE 配置

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1588285/msp430fr5994-ipe-configuration

器件型号: MSP430FR5994

您好:

我正在使用 IP 封装 (IPE) 功能来实现安全存储。 但是、我可以找到的所有示例和文档都基于基于基于 Eclipse 的旧版 CCS。 我的问题是:基于 Theia 的较新 CCS 是否提供与经典 CCS 相同的 IPE 功能和对 IPE 的支持? 如果是、请说明如何使用它。 我目前使用的是 CCS 版本 20.3.1。

此外、我找到了 MSP430 器件的 SLAA685 示例项目、该项目演示了 IPE 的使用情况。 本文档提到该工程包括两种不同的加载和调试配置、但我只能在我的环境中看到一种配置。 您能澄清一下吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenan:

    我没有看到此器件的工程属性中增加了 IPE。 您仍可以下载 CCS 12.8 并获取 Eclipse 版本。 对于 ccxml 更改、可以在两个版本的 CCS 上完成这些更改。