This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:MSP430:连接到目标时出错:器件的调试接口已安全

Guru**** 2915690 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP430FR6043, EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1588979/evm430-fr6043-msp430-error-connecting-to-the-target-the-debug-interface-to-the-device-has-been-secured

器件型号: EVM430-FR6043
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASHMSP430FR6043

最初、我使用 CCS 对开发板进行编码、然后尝试使用 uniflash 刷写、我不知道会发生什么变化。 稍后我尝试使用 CCS 对显示的内容进行编码

MSP430:连接到目标时出错:器件的调试接口已受到保护

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BSL 可以对器件进行批量擦除和解锁(恢复出厂状态)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果你不介意,你能以一个清晰的方式解释我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zrno soli  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5469772

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您能解释一下电路板上的硬件连接吗? 我的电路板是 EVM430FR6043。 J3 是 FZ-FET 和 MCU 之间的连接、它有 TST、RST、RXD 和 TXD、我该怎么办

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在具有 UART BSL 的器件上:P2.0 是 BSLTX、P2.1 是 BSLRX(在 MSP430FR6043 中提到)、 但 p2.0 和 p2.1 不连接到将 ezfet 的 J3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AFAIK、eZ-FET 不能用作 BSL 硬件(它支持 UART、但不支持 BSL 进入序列)。 请使用一些 USB 转 UART 芯片/电路板、或者如果您有 G2 LP (https://www.ti.com/lit/an/slaa535a/slaa535a.pdf)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 有任何 USB 转 UART 芯片可以替代吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AliExpress 上的 USB 转 UART 板仅需几美元。 它们必须在 3.3V 电压下工作(如果这是 MSP430 目标器件电压)、并具有 DTR 和 RTS 线。 我使用的是 PL2303、这里列出了其他一些...

    github.com/.../msp430_kibsl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、但  PL2303 没有测试和重置连接。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zrno。

    我在他们提到的数据表中使用了 evm430-FR6043  

    带 UART BSL 的 P2.0 器件 (FRxxxx):数据发送
    具有 UART BSL (FRxxxx) 的 P2.1 器件:数据接收

    但在板载 P2.0/UCA1CLK/UCA3SIMO/UCA3TXD/LCDS19 P2.0 用于其他目的。 我无法访问它们

    但是

     具有 I2C BSL 的 P1.6 器件 (FRxxxx1):数据
    具有 I2C BSL 的 P1.7 器件 (FRxxxx1):时钟

    我可以接触这些引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 FR6043 产品详细信息页面 (https://www.ti.com/product/MSP430FR6043) 上 请注意、BSL 是 UART 而非 I2C。