This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:MSP430:初始化仿真器时出错:MSP-FET430UIF 已在使用中

Guru**** 2925300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1590532/evm430-fr6043-msp430-error-initializing-emulator-msp-fet430uif-is-already-in-use

器件型号: EVM430-FR6043

嘿、我 在尝试运行显示的代码时使用了新电路板、MSP430:初始化仿真器时出错:MSP-FET430UIF 已在使用中。 原因可能是什么。

我已经检查了在其他计算机上运行该代码。  

在我的桌面上、我尝试更改了 USB 端口、重新启动、卸载并重新安装 CCS、什么都不起作用、任何人都可以提出建议