This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:关于连接到器件

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67791A, MSP-EXP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1590582/msp430f67791a-about-connect-to-device

器件型号: MSP430F67791A
Thread 中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR5994

我使用的是 MSP430F67791A、在设计过程中、我之前已通过 IAR 7.10.5 上传了软件

我丢失了原始调试器 (MSP-FET430UIF)、然后立即找到 MSP-EXP430FR5994。

在这个 LaunchPad 中、有 3V3、GND、SBWTDIO 和 SBWTCK 引脚、并且基本上我应该通过这个 LaunchPad 的调试器将我的软件上传到我的芯片中、但我收到一个“找不到或不受支持“的错误。  

是否可以使用此 LaunchPad 的调试器上传或不上传。

我是使用适用于 MSP430F67791A 的原始调试器、还是可以使用另一个调试器上传。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    建议使用原始调试器、但如果您使用  MSP-EXP430FR5994 上的 eZ-FET 将固件下载到 MSP430F67791A、则应该没问题 。

    将代码上传到 MSP-EXP430FR5994 时、它是否效果良好?

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430F67791A 未使用 MSP-EXP430FR5994 LaunchPad 开发板的调试器端进行调试。 仅使用原始调试器进行编程。 对于开发人员而言、它需要列出 MCU 的可补偿调试器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     MSP-EXP430FR5994 上的 EZ FET 是全新的、比非常旧且速度慢的 MSP-FET430UIF 好得多、并且应该可以与使用 SBW 接口的任何 MSP430F5xx/6xx 目标器件配合使用而不会出现任何问题。 检查目标器件复位引脚上的电容值(应为 1nF)、并对 SBW 接口使用最低速度。