This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:如何将 BSL_SPI_FLASH_INTERFACE 从 4 线 SPI-1 更改为 3 线 SPI-0

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1582746/lp-mspm0g3507-how-to-change-bsl_spi_flash_interface-from-4wire-spi-1-to-3-wire-spi-0

器件型号: LP-MSPM0G3507
Thread 中讨论的其他器件: MSPM0G3507

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我尝试使用此示例来进行固件更新 (MCU 到 MCU):
\LP_MSPM0G3507\BSL\BSL_SPI_FLASH_INTERFACE
将默认 SPI 接口从“4 线 SPI-1“更改为“3 线 SPI-0“、如下所示:

但结果失败、主机侧没有错误(LED1 关闭)、目标侧能够进入 BSL 模式、请帮助检查此问题。  

此致、

Danilo