This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:有关最佳包络交叉阈值和发射频率、请获得相应支持

Guru**** 2905430 points
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我检查了您的 ADC 波形、我这边有一些注释:

    • 减少 脉冲数 、我发现当前值为 43、您可以尝试更改为 23。
    • 显著 捕获持续时间 (us) 才能确保获得整个 ADC 波形。  
    • 基于降低 GUI 的增益控制、电流为 25、8dB、这里太高、对于水表、我认为 0.1dB 应该没问题。
    • 将 ADC 最大值保持在 950 左右会更好。

     谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    好的一天,非常感谢您的建议,我们将考虑它。

    此致

    Jose