This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5342:引导失败

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1590525/msp430f5342-booting-failure

器件型号: MSP430F5342

尊敬的团队:

我们在定制板中使用 MSP430F5342IRGZR。 MSP 用于为电路板供电。

未通过电缆连接 MSP 的 UART 时、MSP 引导和电路板上电。 但连接 MSP 的 UART 后、MSP 本身不会引导。

请提供您的意见以解决问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很可能是因为无法理解基本电子产品。  

    如果该 UART 连接通电、则为 MSP430 供电。 导致引脚上的电压超出绝对电压限值。 以 Vcc+为单位。 如果 Vcc 上没有为 MSP430 供电...

    该违例正向偏置内部 MSP430 保护二极管、上拉 Vcc。 对于 MSP430 等低功耗器件、保持供电不需要太多时间。 至少会导致故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的输入。
    通过 UART 进行正向偏置并不完全是一个陌生的概念、我们知道了保护二极管反向功率的影响。 这篇文章的重点是了解为什么 专门在该板上发生这种情况、以及我们是否可能缺少 MSP430 特定的注意事项。

    ‘您在“Basic Electronics(基础电子产品)“之外有任何器件级见解、这实际上有助于推动调试进程。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    具体在此主板上

    什么板?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用这个元件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UART 的连接对象是什么? 我当然希望它不是 RS 232 端口。

    观察这两种状态下的器件 Vcc。

    尝试通过隔离器连接 UART。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 TTL-232R-3V3 电缆将其连接到 PC 中的 USB 端口。

    测量两种状态下的 VCC、您指的是电路板开启和关闭状态吗?

    是否有任何特定的 IC 或器件用于隔离? 您建议如何隔离 UART 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两种状态:

    已连接和未连接。

    您可以链接到电缆吗?

    https://www.digikey.com/en/products/detail/advantech-corporation/BB-232SPHI4/4170059

    您可以尝试通过连接*仅*电缆的接地进行引导、而不连接任何信号线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用的电缆 TTL-232R-3V3、链路如下 

    https://www.digikey.in/en/products/detail/ftdi-future-technology-devices-international-ltd/TTL-232R-3V3/1836393

    当仅连接接地电缆时、MSP 正在引导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好了、现在您知道问题在哪里了。 您进行其他连接的确切程度如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于电缆的 UART RX 引脚会将电压反向驱动到 MSP、我们是否应该在 MSP 引导后插入电缆的 UART TX、RX 和 GND 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    由于电缆的 UART RX 引脚会将电压反向驱动到 MSP、我们是否应该在 MSP 引导后插入电缆的 UART TX、RX 和 GND 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果存在 Vcc、则不是必需的。 否则、将装置保持复位状态、直至一切准备就绪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 是指通过电缆进行功率反向驱动还是为板载 MSP 提供的功率?