This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67691A:MSP430F67691/MSP430F67691A 随机引脚短路问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67691A, MSP430F67691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1582482/msp430f67691a-msp430f67691-msp430f67691a-random-pin-short-issue

器件型号: MSP430F67691A
主题: MSP430F67691 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

我们目前正在合作 MSP430F67691/MSP430F67691A 多个工程中的微控制器、并且遇到了以下问题:在某些情况下、 一个随机引脚短路 。 受影响的引脚会有所不同、可能是 UART、ADC 或 GPIO、其余引脚继续正常工作。

问题 不限于一个项目 。 在多种应用中都观察到了这一现象:

  • 一些由提供支持 7–9V 电池

  • 一个在上运行 24V 直流 、和

  • 另一个操作的 230V 交流

由于此问题、我们不得不更换多个控制器、但到目前为止、我们无法确定根本原因。

请告知我们如何继续 诊断或纠正 此问题?
怎么样 将受影响的器件发送至 TI 工厂(美国德克萨斯州) 以进行详细分析?

期待您的指导。

此致、
Ankush Tiwari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankush、

    如果您发现这是永久性故障或损坏、可以联系 TI 销售来运行 FA 分析、这应该有助于诊断根本原因。

    谢谢!

    此致

    Johnson