This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:软件方面:定义几何参数的位置和方法&MSP430FR6047 超声波水表的自定义流量管几何配置

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1582763/msp430fr6047-software-wise-where-and-how-to-define-geometry-parameters-custom-flow-tube-geometry-configuration-for-msp430fr6047-ultrasonic-water-meter

器件型号: MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件: EVM430-FR6047

尊敬的 TI 团队:

软件方面:在哪里以及如何定义几何参数

在 TI 超声波水表参考设计 (EVM430-FR6047) 中、测量算法取决于必须在源代码中输入的流量管几何参数。
这些参数用于根据飞行时间差 (Δ — ToF) 计算流速和体积。

涉及的关键参数:

pipe_length、diameter、reflector_distance、k_factor。

MSP430FR6047 超声波水表的定制流量管几何形状配置:

我将基于 MSP430FR6047 和 MSP4306007 的超声波水表参考设计用作基本固件。
我开发了一个带有反射板的定制流量管、形成“W"形“形声道。

我想确认如何在软件中正确配置以下参数:

管道内径(例如,15 mm 或 20 mm)

传感器到传感器的距离(实际物理距离)

反射板距离或总声道长度

您能否介绍一下应在源代码(例如在 USS_userconfig.c 或其他文件中)中定义这些参数的位置、以及这些参数如何影响流计算常量(如 K_factor 或 structure_length)?

此外、请提供建议的指南来选择:

理想的传感器间距

W 形流动路径的反射器距离

适合 DN15 米的管径和流量管长度

我使用 USS 库版本[USS New]并在 Code Composer Studio [版本:12.4.0.00007 ]中进行编译。

感谢您的支持。

此致、
Elavarasan。 M
Nisko Pinnacle 远程通信 Pvt Lt、智能水表