This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:高流速测量不切实际

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1585853/msp430fr6047-unrealistic-high-flow-rate-measurements

器件型号: MSP430FR6047

您好:

我们使用 MSP430FR6047 开发了一款水流量计、并在现场部署了该流量计。

我们在上周注意到、流量计偶尔会报告非常高的流速、这似乎是不真实的。 当管道中已经有水流动、但流速远大于实际流量时、似乎会出现高流速。 看起来流量计读数这么高的流速时卡住、在它自行修复之前、我们已经看到它处于该状态长达 15 分钟。

在振动测试中、我们确实看到了一些问题、其中流量计采用水平配置安装(目前以 45 度角部署)。 以高达 30 m3/h 的速度测量流速、当振动结束时、流速锁闭、直到我们对流量计进行下电上电。

此外、我们在测试过程中看到了周期差问题、但这可以通过在 GUI 中更改包络交叉阈值来解决。 这可能是自行车滑倒吗? 您是否希望自行车滑倒自行修复? 在我们的代码中、我们使用从 GUI 输出的头文件。

我注意到、我们使用 TI USS SW Lib 来编译软件、并使用:

#define USS_ALG_DTOF_COMPUTATION_MODE        USS_ALG_DTOF_COMPUTATION_OPTIONS _DEIMATION 与 option_water 定义不同,看起来估算版本使用的是包络交叉阈值 — 有人能解释一下吗?

 

我们的配置为:

 1MHz 频率

脉冲开始和 ADC 捕获之间的间隙:80us

脉冲数:25

UPS 和 DNS 间隙:3000 μ s

UPS0 至 UPS1 间隙:50ms

基于 GUI 的增益控制–3.3dB

 

欢迎所有建议。

此致。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    包络交叉阈值仅用于 AbdTOF 计算、默认值为 11%、我们使用相关算法获得 dTOF 值、这将具有更高的精度。

    您能帮助分享一下 ADC 波形吗?我们知道 dTOF 或 AbsTOF 是否导致高流速?

    如果我们有 dTOF 数据在这里将更有帮助,如果 dTOF 有一些错误,有一个异常值(高于正常值约 1us,或 2us), PS:您的传感器周期为 1us。

    计算 dToF 时波错位可能是根本原因、需要优化一些配置来解决此问题。

    谢谢!

    此致

    Johnson