This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:无法通过超声波传感设计中心连接(HID 问题)

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1585855/evm430-fr6047-unable-to-connect-via-ultrasonic-sensing-design-center-hid-issue

器件型号: EVM430-FR6047

您好:

我正在开发一个基于 EVM430-FR6047 硬件的持续项目、因此我们在实验室遇到了阻塞连接问题。

我们最初购买了两块电路板、并在单台 PC 上成功将两者连接到超声波传感设计中心。 几个月后、当我们尝试在其他 PC 上使用相同的电路板(并计划购买更多电路板)时、新下载的超声波传感设计中心将不再连接。

为了进行故障排除、我们将其中一个电路板刷新为最新的 TI 水计量固件。 不幸的是,这使得事情变得更糟:无论是旧的和新的版本的软件现在都不会连接。 较新的软件报告: “检测到 HID 器件、但无法连接到它。“ 旧软件不会弹出窗口;相反、左下角的状态为: “HID Bridge Connected–waiting device。“

此时、我们无法继续进行实验。

此外、我们注意到我们的电路板与产品页面上的文档之间存在差异。 我们的电路板有标记 PCB 修订版 A 和 PCB 布局和丝印标记与文档中显示的略有不同。

请提供以下建议:

  • 如何恢复电路板连接?

  • EVM430-FR6047 PCB Rev A 支持的超声波传感设计中心版本?

  • 是否存在任何已知的 HID 驱动程序/固件兼容性问题以及正确的驱动程序设置?

  • 说明了 PCB 修订版 A 与文档之间的差异

感谢你的帮助。 如果有用、我可以提供电路板和任何打印屏幕的照片。

此致、
Guilherme

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Guilherme:

    不同的硬件版本不应导致此问题。

    您是否检查了笔记本电脑中的设备管理以查看是否有两个调试端口:

    • MSP 调试端口
    • MSP 应用程序端口?

    如果没有这些端口、我认为问题可能是驱动程序错误或 EVM 损坏。

    您可以尝试使用另一台笔记本电脑来查看是否可以正常工作、如果仍然无法正常工作、则可能是这个 EVM 损坏了。

    谢谢!

    此致

    Johnson