This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02003:超声波气流测量

Guru**** 2928300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1592930/tidm-02003-ultrasonic-air-flow-measurement

器件型号: TIDM-02003

我们正在研究医疗 NPD、希望在 Spirometer 应用中使用超声波收发器。 我们知道 TI 提供了这项技术的解决方案。  
1. 我们想了解更多关于这一点,有没有办法与您的技术工程师联系?

2. 您能建议哪款超声波收发器适合测量空气/气体流量,最小流量为 5lpm ,最大流量为 900lpm 及以上吗?

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们为流速测量提供 USS 解决方案、但可能需要选择合适的传感器来实现整体解决方案。

    对于系统性能、这将取决于许多因素、如硬件、机械、 传感器、算法。

    此 TI 设计适用于流量计、但我认为医疗用例应该与此设计类似。

    谢谢!

    此致

    Johnson