This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5342:上电复位电路

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5342

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1593768/msp430f5342-powerup-reset-circuitry

器件型号: MSP430F5342

我有一个使用 MSP430F5342 作为系统控制器的 Xilinx 演示板。 在 10 次加电中可能有 1 次加电时、看起来 MSP 未正确重置。 有一个简单的 RC + SN74LVC1G08DCKR 缓冲器驱动 NMI/RST_B 线路、使用 47.5K 和 2.2nF 连接到 3.3V 电源轨。 3.3V 电压的上升时间为几毫秒、为 MPS、缓冲器和 RC 供电;我猜 RC 时间常数过短、无法达到几毫秒的上升时间。

我想绕过缓冲器(因为它不是施密特触发器)、并将较慢的 RC 直接连接到 RST_B 引脚。 MSP 是否具有可施加到该引脚的最大 RC?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430 具有内部上电复位电路、不依赖于外部引脚。  

    文档中未讨论过在有效器件上驱动复位引脚。 可能是因为它与该引脚的 JTAG/Spy-Bi-Wire 编程使用不兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    请参阅 UG 中的信息:

    在 10 次开机中可能有 1 次开机时、看起来 MSP 没有正确重置。

    您的意思是不正确复位、MCU 未复位、MCU 程序问题或 MCU 行为异常?

    我建议您可以捕获 NRST 和 VCC 信号来进行进一步分析。

    B.R.

    Sal