This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2252:将外部谐振器替换为精度为 1%的 DCO

Guru**** 2874230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1588593/msp430f2252-replace-external-resonator-with-dco-with-1-accuracy

器件型号: MSP430F2252

亲爱的先生 — 希望您做得好!

这与我的案例编号 CS3078734 内联。  

我们目前在现有产品中使用 MSP430F2252IRHAR、与精度为 1%的 1MHz 外部谐振器结合使用。 我们经过预置、可 8MHz 在高达+85°C 的支持温度范围内从 1MHz 切换到 2/4/NTC 频率(内部或外部)

在探索使用内部 DCO 的选项时、将其配置为 1MHz(以从根本上保持设计)似乎是一个不错的选择、但是、容差似乎为 2.5%(与外部谐振器匹配应为 1%)。
你能提出建议吗?

  1. 替代方案是利用 DCO(可能或任何其他内部时钟源)来匹配规范。
  2. 具有更高精度内部时钟源、低成本和欠压检测功能的现有 MSP430 引脚对引脚替代器件。

如有任何问题、请告诉我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处未作说明、是对 1%精度的要求。  

    CPU 几乎从不需要它、因此这必须是模块中的某些要求导致的。 但哪一个以及确切的要求是什么呢? 当然、您可以从 DCO 运行 CPU、并从谐振器运行模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David :现有的外部 1MHz 谐振器在整个电压和温度范围内具有 1%的精度、我们希望将其替换为外部或内部(最好是)。 请告诉我这是否澄清。
    DCO 似乎可用于去除外部谐振器、但 在整个温度和电压范围内、容差在+- 2.5%之间变化 (查看具体器件的 DCO 参数)。
    您能否建议使 DCO 或任何替代 MSP430FR2xx/4xx 器件实现 1%的精度?

    如果这对我有帮助、请告诉我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它并未澄清、因为您没有说任何关于切换到更高的频率的内容。 或者恰好需要 1%的精度。 计时器? Buad 价格? 什么?

    在任何情况下、使用外部 ROSC 时、都会消除 DCO 中的大多数温度变化。 它对电压变化没有任何影响、但可能是您具有稳定的稳压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、应用在低功耗模式下使用计时器和 UART 两个外设。 切换到更高的频率(从现有 1MHz 切换到)2/4/RF 8MHz 是一种 替代方法、但需要额外的验证。
    我们不喜欢使用外部 ROSC、因此探索(内部)DCO、该 DCO 的容差似乎高于(现有)1%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KK:
    我建议遵循本指南、了解如何 改进 MSP430 器件中的内部振荡器。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diego — 谢谢!

    如果我们选择切换控制器、这将很有帮助。
    您能否指向或共享 TI 提供的用于文档中所述校准过程的相关软件、链接似乎已在文档中损坏。

    再次感谢
    KKK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KJ:
    您应该能够在 SDK 中的  MSP430FR2xx 系列 CS_03 工程下找到相关示例。

    此致、

    Diego Abad