This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791:将电能测量设计中心与 MSP-FET 配合使用

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430F5529, MSP-EXP430F5529LP, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1583807/msp430f67791-using-the-energy-measurement-design-center-with-msp-fet

部件号: MSP430F67791
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LP、MSP-FET 、MSP430F5529、 UNIFLASH

下午好、

我使用的是 EVM430-F6779、我想读取和更改不同的时钟设置(例如 SMCLK 和 MCLK)。 据我所知、这应该通过电能测量设计中心来完成。

中的说明进行操作 “对 MSP-EXP430F5529LP(HID 桥)进行编程“ 、似乎您需要该板来配置 EVM。 我的问题是:如果我已经有 MSP-FET、是否仍需要 MSP-EXP430F5529LP(HID 桥)、或者我是否只使用 MSP-FET 配置 EVM?

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    只要具有 JTAG 连接、就可以使用 MSP-FET 对.out 文件进行编程。 如果遇到高压情况、则使用 MSP430F5529 的 HID 桥可以通过隔离板进行编程。 例如、如果您已连接到网格或多相系统。 这是为了保护您的计算机免受高压/电流轨的间隙影响、如果未连接到高压轨、则不会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试加载示例程序 EVM430-F6779_CT_3V_3C_60Hz.txt using the MSP-FET.

    开始下载时、UniFlash 会让我更新 MSP-FET 固件。 我按照提示进行了操作并完成了固件更新、但之后调试器停止工作。

    现在、每次我尝试连接时都会遇到以下错误:

    • MSP430: Error initializing emulator: MSP-FET / eZ-FET recovery failed

    • 一个对话框、其中一个已连接的 MSP-FET / eZ-FET 调试器需要恢复、需要我点击 恢复

    清晰查看 恢复 、进程失败、我最终再次出现相同的错误。 我无法再对电路板进行编程。 我不Disappointed这样做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    您能否尝试冷启动过程? 请参阅 MSP 调试器用户指南 第 23 页的第 5.6.5.3 节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、当我使用另一台笔记本电脑并执行相同的程序时、问题得到了解决;情况有点奇怪、但工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    当您移动到另一台笔记本电脑时、调试器是否更新? 它现在也可以在旧的笔记本电脑上工作吗? 如果没有、您可能需要在“无法正常工作“的笔记本电脑上为 MSP-FET 提供新的驱动程序。

    此致、
    Luke