This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:ADC 问题

Guru**** 2931470 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1594317/msp430fr2433-adc-questions

器件型号: MSP430FR2433

大家好、MSP-Apps 团队  

 

我对 MSP430FR2433 的 ADC 有几个问题:  

  • 可以选择哪些基准电压?  
  • 为外部引脚提供 1.2V Vref 时、是否存在(请参阅用户手册 1.12.1.3 或下图)、例如由于输出缓冲器、是否存在任何额外的电压降? 如果是、此处可能存在的压降是多少?  ADC.png
  • 您能告诉我一下可使用此 ADC 连接的 ENOB 吗?  

 

谢谢您、  

Marinus  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marinus、

    • MSP430FR2433 具有内置 1.2V 基准电压:

      您还可以提供外部基准电压。
    • 在上面的屏幕截图中、 在建议的电源电压和自然通风条件下的工作温度范围内测得的 VREF 最小值为 1.15V 、EXTREFEN = 1、负载电流为 1mA。
    • 我们没有 ENOB 规格、但数据表提供了线性参数:

    此致、

    Owen