This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2755:MSP430G2755- Spy-Bi-Wire 编程问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2755, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1591856/msp430g2755-msp430g2755--spy-bi-wire-programming-issue

器件型号: MSP430G2755
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

尊敬的 TI 团队:

我们设计了使用 MSP430G2755 的定制板。 我们在我们的电路板上提供了 Spy-Bi-Wire 编程选项。 我们将 RST/NMI 和 TEST 引脚连接到 MSP-FET430uF 调试器/编程器。 我们已建议 RST 引脚上拉。

当我们刷写 MCU 时、收到未知的器件错误。 下面是编程部分映像:

image.png

 

是否有任何线索、问题可能是什么?

--

谢谢、

Hitesh

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitesh、

    以下是 MSP430 硬件工具用户指南中推荐的信号连接:

    我要检查的一些事项:

    • 确保为器件提供稳定的电源
    • 检查信号完整性是否正确、即使用短电缆进行连接
    • 您如何尝试刷写器件? (软件等)
    • 您是否尝试过探究这些线条以观察其行为?
    • 您是否有其他可以工作的板或编程器?

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    感谢您的快速响应。 如果您看到我们的原理图、它与您的给定基准电压相匹配。 我们未使用电子保险丝功能、因此 TEST/TCLK 和 VPP 之间没有连接。

    我们使用其他 MSP430F 系列主板测试了相同的编程器和布线长度、并且工作正常。

    我们检查了电源、它具有稳定的 3.3V 电压、并探测了示波器上的信号并查看了两条线路上的活动。

    它是否必须在 RST 线路上具有 1nF 电容器? 此外、您能否确认  MSP-FET430UF 调试器能够对 MSP430G2755 MCU 进行编程?

    谢谢、

    Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在目标器件复位引脚上没有任何电容器的情况下、SBW 可以更好地工作(最快)、这样您的设置就可以了(关于 SBW 接口)。 您正在使用 MSP-FET430U I f? 如果答案是肯定的、那么可能是 PC 端软件/FET 固件 (MSP430.dll) 的较旧组合不支持 G2xx 系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitesh、

    很抱歉回复延迟、最近在美国度假。

    RST 引脚上不需要电容器、建议滤除噪声并保持信号完整性。 测试电容器是否有帮助可能是值得的。

    MSP-FET430UIF 与所有基于闪存的 MSP430 器件兼容。

    确保在 CCS/IAR/Uniflash 中选择了正确的器件。

    MSP430F 系列电路板是定制电路板还是 TI 的 EVM?

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    问题已解决。 RST 引脚电容器的值错误。 感谢你的帮助。 我们可以将此 TT 标记为已解决。

    --

    此致、

    Hitesh