This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:固件当前为 0... 无法更新

Guru**** 2917120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430-SDK, UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1596851/msp-fet-firmware-currently-0-unable-to-update

器件型号: MSP-FET
Thread 中讨论的其他器件: MSP430-SDKUNIFLASH

MSP-FET430UIF 中的当前固件版本:
0……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、
    您能分享如何更新固件吗?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的程序称为 FET-Pro430 Elprotronic。 它表示固件已过期、因此我尝试更新、但失败。 现在、器件没有响应。

    我很乐意尝试不同的方法、但我很难找到这方面的清晰文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我建议安装 MSP430-SDK。 此 SDK 应包含 MSPFET 所需的固件。  


    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以提供更详细的说明来完成此操作? 我已下载并安装 MSP430-SDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试使用 UniFlash 程序、这是我收到的错误:

    2025年2月10日、2:06:24 PM] 【错误】MSP430:初始化仿真器时出错:连接的 MSP-FET / eZ-FET 调试器需要恢复。 选择“恢复“以启动恢复过程。 注意:在恢复期间、只能将一个 MSP-FET / eZ-FET 调试器连接到系统。
    [MSP430、2:06:43 PM] 【错误】 2025年12月10日:错误:MSP-FET / eZ-FET 恢复失败
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、
    您可以在 MSP-FET 内卸载并安装驱动程序吗? 则应在“Device Manager“选项下进行。  

    此致、

    Diego Abad