This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:..\MSPFlasher_1.3.20\MSPFlasher MSPFlasher.exe 返回 Exit code 19 [在 Windows 11 Enterprise OS Build 26100.7171]上运行时]

Guru**** 2811815 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1595153/msp-fet-mspflasher_1-3-20-mspflasher-exe-returns-exit-code-19-when-running-on-windows-11-enterprise-os-build-26100-7171

器件型号: MSP-FET
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

 ..\MSPFlasher_1.3.20\MSPFlasher_1.3.20\\n MSPFlasher.exe 返回 Exit code 19 [在 Windows 11 Enterprise OS Build 26100.7171]上运行时]

注:硬件安装程序在使用较旧版本的 Windows 时通过编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    如果您还没有、可以查看此 E2E 主题是否有用?

    我想在此了解该主题中推荐的任何步骤是否对您有所帮助。

    例如、它是否在其他计算机上工作? 其他软件 (Uniflash、CCS)?

    您是否可以探测通信线路? 如果是、您能分享您看到的内容吗?

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了 Uniflash、得到了相同的 Exit 19 错误[确实尝试使用 CCS、但无法确定如何使用此软件]。

    我已在 Windows 7 PC 上使用相同的 FET-MSP Pod 和电缆等运行硬件、工作正常。

    注意:即将更新到不同的 PC、因为当前 PC 机架太长[希望此 PC 可以运行 FET-MSP]。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    感谢您的更新。 如果您有任何新发现等、请告知我

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在已使用“HP Pro Tower 400 G9 Business Desktop Core i5 [Windows Pro 11]“更新机架中的 PC、因为原始 PC 太长、无法安装机架。

    FET-MSP 编程现在可以正常工作 — 我想原始 Advantech PC 和新的 HP PC 硬件之间有细微差别【如果您发现其他用户还有其他问题,您可能需要调查】。

    注:两台装有 Windows 11 Professional 的 PC 都安装了最新更新。

    两台 PC 都安装了以下 TI 软件“ti_msp430driver_setup_1.0.1.2-windows.zip"和“和“MSPFlasher-1_03_20_00-windows-installer.zip"。“。