This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F47166:输出阻抗和最大输出电流

Guru**** 2901690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1596822/msp430f47166-output-impedance-and-maximum-output-current

器件型号: MSP430F47166

尊敬的专家:

对于 P1.3、当 P1.3 输出配置为输出时、MSP430 允许的输出阻抗和最大输出电流是多少?

此致、

Martin Sillero

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josel、
    最大输出电流应介于 1.5mA(可在数据表的输出端口部分找到)之间。 输出阻抗应约为 30 Ω 至 100 Ω。 这是来自其他类似 MSP430 系列的猜测。

    此致、

    Diego Abad