This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:RS –232 D-SUB 9 引脚分配

Guru**** 2921290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1595485/msp-gang-rs-232-d-sub-9-pin-assingment

器件型号:MSP-GANG

尊敬的专家:

我的客户希望使用 RS 323 通过 RS 232 将 MSP-GANG 与 PC 连接。 您能否检查以下引脚分配是否正确?

image.png

  1. 客户是否可以使用标准 RS –232 直向电缆?
  2. 未分配 MSP-GANG 的引脚 1、6、7 和 9。 客户是否可以保留未使用的销钉?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Uchikoshi、

    引脚分配正确。

    1.标准 RS –232 直向电缆应工作。
    2.可以不使用这些引脚,因为它们在 Elprotronics 原理图中没有使用。

    RS 232 原理图和其他有用信息也可在 MSP Gang 编程器用户指南中找到

    此致、
    Brian