This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:不触发 RX 或 TX 中断。 MSP430FR2476 上的 eUSCIB0

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1595841/msp430fr2476-no-rx-or-tx-interrupt-is-being-triggered-euscib0-on-msp430fr2476

器件型号: MSP430FR2476

您好:

我希望有人能帮助我。 我遇到两个 MSP430FR2476 LaunchPad 问题
器件通信的器件。

未触发 RX 或 TX 中断。

我从 GitHub 下载了示例并将其用于 MSP430FR2476。

有人能在这里帮助我吗?

以下是主从器件的代码: MCU-MCU.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    您能否检查即使在使用适用于该器件的 CCS 示例时错误是否仍然存在? 我想排除硬件的问题。  

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    我已经尝试了 Driverlib 中的所有示例和 slac781b 中的示例。 具有相同的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否检查了针脚上的信号? 是否存在启动条件? 是否发送从器件地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已解决该问题。 上拉电阻连接不正确。 感谢所有回复我的请求的人。 有一个美妙的第三降临。