This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:EVM430-FR6047:USS 设计中心工具(水模式)无法检测器件并刷写示例程序

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, MSP430FR6047, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1596257/evm430-fr6047-evm430-fr6047-uss-design-centre-tool-water-mode-not-able-to-detect-device-and-flashing-example-program

器件型号: EVM430-FR6047
Thread 中讨论的其他器件: MSP430FR6047UNIFLASH

尊敬的、

请帮助我澄清以下疑问、因为我是使用 EVM430-FR6047 的初学者:

  1. 我已将 EVM430-FR6047 连接到笔记本电脑、根据文档“Ultrasonic Design Center 用户指南 SLAU720B–June2017–RevisedMarch2018“、每当我将我的 EVM430-FR6047 连接到笔记本电脑时、USS 设计中心 GUI 工具都必须在 GUI 底部显示“HID Connected to MSP430FR6047 on Evaluation Module“。 但在本例中、USS 设计中心 GUI 工具将显示“HID Bridge Connected-waiting for device“。 您能帮助我解决此错误吗? 我是否缺少任何设备驱动程序、或者是否应该刷新任何示例程序? USS error.png
  2. 如何在 EVM430-FR6047 上刷写任何示例程序? 我是否使用 Code Composer Studio 或 Uniflash 工具? 您能给我详细介绍一下如何刷写向我们提供的任何示例程序吗? 另外、我应该在与示例程序对应的 USS 设计中心 GUI 工具上获得什么输出?
  3. 正如随附的屏幕截图所示、这些文件夹是我从 TI 官方网站获得的有关 USS 软件安装的文件夹。 对于示例演示、我应该刷写与 4 个文件夹中哪一个文件夹相对应的示例程序? 此外、这些文件夹中存在哪些类型的程序(我的意思是,它们有哪些功能?) ? USS files.png
  4. 是否可以执行示例参考流量计校准、但不含介质水? 理想情况下、在没有水的情况下必须得到 Delta (TOF)= 0。 如何/在哪里可以观察此读数/图形?

请帮助我解决上述问题。

非常感谢、

Kaushik Sengupta