This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:此 MCU 中的 LMP4.5 行为

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311, MSP430FR5733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1598150/msp430fr2311-lmp4-5-behavior-in-this-mcu

器件型号: MSP430FR2311
《主题: MSP430FR5733》中讨论的其他器件

大家好、TI MCU 专业人员。

我们的客户正在开发 MCU 系统。

它们使用 LPM4.5 模式来降低系统电流。

关于 LPM4.5 没有勘误表、但有时 MSP430FR2311 从未对 GPIO 信号做出反应、始终无法从 LPM4.5 唤醒。

我们在 MSP430FR5733 中发现了勘误表 PORT19。  MSP430FR2311 的反应也与 PORT19 相同、永远不会从 LPM4.5 中的 GPIO 获得中断。

我们认为 FR2311 中的这种现象与 FR5733 PORT19 相同。

MSP430FR2311 勘误端口 19 是否与 FR5733 相同?

B.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Massa1:

    您是在单个引脚还是所有能够从中断中唤醒的引脚上观察到这种行为?

    您在哪个(哪些)引脚上观察此情况?

    我还将与团队进一步探讨这一点。

    此致、

    Owen