This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:MSP430FR5994 作为 SPI 主器件、从 LPM 下的 ADC 连接到 DMA

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7040, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1598381/msp430fr5994-msp430fr5994-as-spi-master-to-dma-from-adc-in-lpm

器件型号: MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件: ADS7040

您好:

我们有一个 TI MSP430FR5994 微控制器使用 SPI 接口连接到 TI ADS7040 ADC 转换器。

MSP430 是 SPI 主器件、ADC 是 SPI 从器件(即 MSP430 必须将 SPI SCLK 和 CS 信号驱动为从微控制器到 ADC 的输出)。

我们希望使用 DMA 将数据从 ADC 自主移动到微控制器中的存储器、并使微控制器内核处于低功耗睡眠模式以节省功耗。

是 MSP430FR5994 微控制器中能够执行此操作的串行 SPI 外设。  

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以这样做、但它需要两个 DMA 通道。 一个用于发送虚拟字节、以便 SPI 端口将生成时钟。 另一个用于接收数据。 这将取决于 ADC 的详细信息。