This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:AM2431BSDGHIALVR、前顶标记(字体更改为正面)

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1597553/am2431-am2431bsdghialvr-the-front-topmark-font-changed-to-front

器件型号: AM2431

尊敬的 TI 团队

我们已经为 MPN 购买了一批零件:AM2431BSDGHIALVR、DC 有 23 个以上、24 个以上和 25 个以上。  我们发现顶部标记的不同 DC 的字体不一致、请帮助解释是否正常。  是否有任何关于字体标记更改的 PCN 通知?   

期待转发您的答复,非常感谢!

 

下面是不同 DC 的主体标识的图片:

DC2318+
image.png

DC2452+

image.png

DC2509+
image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Selena Zeng、

    感谢您的查询。

    我在内部进行检查并进行更新。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Selena Zeng、

    我有团队提出的以下问题:

    该客户能否确认直接从 TI 或经认证的供应商收到这些订单?

    能否请您确认供应来源。

    您是否在一次发货中收到了上述所有器件系列?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这些是由经过认证的供应商提供的、零件在一次发货中收到。  
    照片的身体标记是否正常共享?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Selena Zeng、

    谢谢你。

    请参阅以下我收到的输入:

    我已通过内部系统检查、未列出任何字体更改。

    您是否能够分享有关供应商/来源以及您收到的时间表的其他信息。

    此致、

    Sreenivasa.