This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F248:MSP430 和 C-GANG 信息

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F247, MSP430F248, C-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1599677/msp430f248-msp430-and-c-gang-information

器件型号: MSP430F248
主题中讨论的其他部件: MSP430F247C-GANG

您好:

我们刚刚购买了三个 C-GANG、用于对 MSP430F247 和 MSP430F248 进行编程。

我们找不到技术文档、因此有一些问题:

1) C-GANG 是否与使用 TDO、TDI、TMS、TCK 和 RST 的 MSP430 JTAG 编程兼容?

2) C-GANG 上使用了哪些连接器,这些连接器的引脚是什么?

谢谢、此致

Guido Tedeschi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C-GANG 支持 MSP430 JTAG 接口。

    BTW、与 1xx、2xx 和 4xx MSP430 闪存系列相关、c-GANG 不会针对硬保险丝熔断生成 Vpp。 如果生产需要此选项、那么它不是合适的工具。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Zrno Soli 为快速和有用的 anwer。

    有关连接器的一些问题。

    从随附附件的微小图片来看、所提供的分离器板似乎有六个具有 10 引脚的连接器:

    1) 连接器的间距是 0.05 英寸 (1.27mm )?

    2) 连接器已经安装在分离板上,或者我们需要购买和焊接这些插入式连接器?

    谢谢、此致

    Guido Tedeschi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guido:

    1) 连接器的间距为 0.05“(1.27mm)?

    10 引脚连接器的间距为 0.05“(1.27mm)。 14 引脚连接器的间距为 0.100“(2.54mm)。 这适用于 PE063X06。

    2) 连接器已经组装在分离板上、或者我们需要购买并焊接这些公连接器?

    PE063X06 附带已组装的连接器。 对于 PE063X05、没有组装任何元件、但您可以根据需要焊接在连接器或接头引脚上。 我相信这一个的节距是 0.100“( 2.54mm )。

    我建议通读此处的文档: https://elprotronic.atlassian.net/wiki/spaces/FPGPARM/pages/703660053/Programr+Connections

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们收到了 C-GANG 编程器、分离器板为 PE063X05 rev-1、未组装连接器。

    连接器间距为 0.100“(2、54mm)、两个焊接连接器为 30 引脚 (2 x 15)、这是 IDC 带状电缆的经典公连接器。

    每个连接器都有 3 个待编程器件的信号、每个器件有 10 个引脚。

    感谢大家的帮助。

    此致

    Guido