This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:MSP-EXP430F5529P HID 桥接器源代码

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1599761/msp430f6779-msp-exp430f5529p-hid-bridge-source-code

器件型号: MSP430F6779
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529MSP-EXP430F5529LP

您好、

我正在使用进行我的本科生最终项目 EVM430-F6779 。 我安装了 EMDC 并为编程默认固件 在 60Hz 下具有 3 个通道 、它在使用 EMDC GUI 时工作正常。

现在、我需要与电路板进行通信 减小基准电压 、以便发送与 EMDC 自动发送的命令相同的命令、并以编程方式解析响应。

通过分析通信、GUI 发送的第一个命令似乎是:

55 AA 07 04 02 00 00 00 06 00

最大额定值 应用程序版本请求

我尝试过:

  • 消息流 HID 桥

  • 直接连接 USB 转 TTL 模块

但是、在这两种情况下、我都没有收到评估板的任何回复。

我的问题是:

  1. 是否可以与 EVM430-F6779 进行通信 直接通过 UART (USB 转 TTL) 或仅支持固件 USB HID

  2. 通信是否与严格相关 MSP430F5529 HID Bridge 固件

  3. 是的源代码 TI_MSP_HIDDBRIDGE__1_00_04_00_MSP-EXP430F5529LP 提供(C 源代码,不是十六进制)或任何介绍以下内容的文档:

    • 数据包组帧

    • 校验和计算

    • 所需的 USB HID 报告格式

我的目标是从终端或自定义应用正确生成命令数据包。

请提供任何指导或文件。

谢谢你。