This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:体积非常小的液体计

Guru**** 2931140 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1600195/evm430-fr6043-liquid-meter-for-very-small-volume

器件型号: EVM430-FR6043

尊敬的专家:

希望就客户的询问向其寻求帮助:

在 EVM430-FR6043 产品页面下的文档中:

www.ti.com/.../EVM430-FR6043

它提到了“燃气流量计量“应用。 客户想将其用于液体流量计量。 但流量非常小、流向一个非常小的管。

在我的情况下、我也可以将其用于液体流量计量吗?

您会建议我订购三种不同的软件包中的哪一种(这只需要我最少的时间来进行流量计量)? 根据输出、我将测量 X 时间内流出的液体量。  

谢谢你。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Archie:

    EVM430-FR6043 可用于燃气表和水表、因此适用于客户 情况、因为它与您选择的水表密切相关、下面是 《水表快速入门指南》(修订版 B)中的说明


    如果希望快速工作水表、客户可以订购  EVM430-FR6043 进行评估、我们在如下所示的产品页面中拥有大量资源和指南、可帮助客户加快开发速度。   

    此致、
    彼得